This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

毫米波单片集成电路



随着千兆比特流(Gb/s)点对点链接通信、大容量的无线局域网(WLAN)、短距离高速无线个人局域网(WPAN)和车载雷达等高速率宽频带通信应用的市场需求不断扩大,设计实现具有高集成度、高性能、低功耗和低成本的毫米波单片集成电路(MMIC)迫在眉睫

毫米波可以广泛应用于军事雷达系统、射电天文学和太空以及短距离无线高速传输等领域。采用GaAs或InP基的毫米波频段的MMIC已经应用于军事上的雷达和卫星通信中。由于GaAs和nP材料具有较高的电子迁移率和电阻率,因此电路可以获得较好的RF性能,但成本较高。由于受到成本和产量的限制,毫米波产品还没有真正实现商业化。作为成熟的工艺,Si基CMOS具有低成本、低功耗以及能与基带IC模块的工艺相兼容等优点,但是与GaAs相比,其在高频性能和噪声性能方面并不具备优势。然而,随着深亚微米和纳米工艺的日趋成熟,设计实现毫米波CMOS集成电路已经成为可能。

 

 

 

  • Hi  

        具体的资料?

  • 米波治疗仪简介 
    治疗原理: 
    毫米波是指频率在30~300Gz (1GHz=109Hz),波长10~1毫米的极高频电磁波。 
    英国物理学家H·Frohich(弗洛里赫)提出的“电磁相干振荡”的谐振理论。 
    科学验证,生物组织中的DNA、RNA、蛋白质等大分子和生物膜均有各自固定的振荡频率,这些频率正处于毫米波的振荡频率范围之内,因此毫米波作用于这些生物大分子和生物膜时发生谐振。当机体受到致病因素侵犯时首先是细胞膜电位的改变,使人体出现各种病理反应。毫米波与细胞的谐振在人体内传送时要引起一系列的生物学反应, 
    如:可以使膜电位发生变化,可撞击或消除膜上的病损,可促使体内离子移动,甚至出现超导现象。谐振能量还可以使组织的微观结构重新排列,蛋白质、氨基酸、酶的活性改变,因而可以调节细胞的代谢和功能。  三大特点:  
    1:非热效应 人体在低功率密度(<10m W/cm2)辐射时,人体免疫功能增强,但受照射部位的温升不会超过0.10C,这是因为毫米波的量子比弱氢键能量小两个数量级,因此低功率毫米波辐射不会有显著的能量作用,且不会在组织中引起任何破坏。同时,外部来的辐射功率完全是以形成控制信号来影响生物体的信息传递,从而产生免疫学效

    应。毫米波的非热效应应对某些疾病治疗具有不可替代的特殊地位。特别实在24小时内严禁热疗的疾病,如急性炎症,尤其是药物难以到达的小部位炎症等,毫米波不需要时间限制,随时可以治疗。  2:远位效应 
    人体对毫米波的吸收率极高,在皮肤表层1mm处就被完全吸收。但由于毫米波辐射场内存在着感受细胞、免疫细胞。神经末梢和血管等,而在人体内部具有复杂的自我调节系统,通过内部的能量和信息的传递、转换、加工等,毫米波辐射作用可影响到远离辐射区的组织或器官,即远位效应。  3:时间积累效应 
    毫米波的生物学效应只有在治疗一段时间后才可以显示出明显的疗效,换句话说,需经过多次照射,能量不断积累,才能表现出明显的生物学效应。  毫米波治疗机理 
    毫米波的非热效应对炎症、水肿起着重要的作用,具有促进上皮细胞生长,加速消炎、消肿、增加免疫之功效。 
    谐振能加强细胞浆与细胞间液循环,使局部血管扩张,血流速度加快,改善局部微循环及局部组织灌注,加强组织细胞的营养代谢,提高组织细胞的功能和再生能力,从而促进局部炎症物质的吸收,使水肿消失,疾病治愈。