This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用GPC或Math CAD的时候对环境温度有没有要求?是使用算出来的ID好,还是使用TI自带的ID好?



高手们:

我现在碰到一个问题,就是使用GPC和Math CAD算出来的ID及软件自带的ID,老化后的百分比都会跳变,怎么也找不出来原因,我想除了抓数据时要按下面的流程抓之外,是不是对环境温度和老化时的环境温度也有一定要求?请高手们赐教。

0.5C充电,终止电流小于0.01C

搁置2小时

0.1C放电,终止电压单支3.0V

搁置5小时