你好,我现在在做一款BMS ,用BQ34Z100-G1做电量计算,但是是第一次用,还不是很熟悉,有些问题想请教。
1,我先是做蓄电池的BMS,现在计划串6个,那就是72V 系统,满充电压可能更高,可以用这个芯片吗?芯片写最高65V ,是不是只要调整进入 REGIN 脚 的电压处理电路参数就可以了?
2,还有关于电流采样,芯片写充放电电流在32A,那如果我的放电电流很大,是不是可以通过调整采样参数来计算?
3,如果这款芯片不能用,有没有其他的芯片可以使用?
4,这块芯片的大概价格是多少?
5,是否一定需要购买调试板测试?