Other Parts Discussed in Thread: DAC8734, UC1708, SM72482, UCC27423
我们现在设计使用到DAC8734,里面的AVSS和AVDD(正负12V)上电时间需要晚于其他电源(5V,3.3V)所以现在想问问,有什么专用芯片什么的,可以让电压延时上电?或者说这块电源怎么设计
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi:
可以通过增加产生+/-12V的电源芯片的softstar时间或者增加时序电路来解决,具体要看您用的是什么芯片?如果电源芯片都有EN脚,则可以用EN叫的启动顺序来控制时序等等。
yi xu,
首先,这个电路跟母线电压没有关系;其次,这个电路用的只是一个普通的驱动芯片不是电源控制芯片,输入端只需要你系统提供一个PWM信号
关于芯片推荐,附件中的芯片SM72482你就可以考虑,还有像UC1708,UCC27423等等,这个很简单,你自己再结合性能成本折中选一下,链接你参考- www.ti.com.cn/.../parametricsearch.tsp
yi xu,
你可以估算一下器件造成的压降,小功率的mosfet的导通阻抗几个毫欧,两个管子串联假设Rdson=10mR,你DAC的功率280mW,电压±12V,供电的+12V单个母线电流Ibulk1=280mW/12V/2=0.011A,压降Vdrop=Rdson*Ibulk=1.1mV!! 这个压降相对于±12V电源的负载调整率、纹波以及输出的稳压精度,完全可以忽略
关于你说的接地,只是原理图没有把电源母线的地线画出来而已,±12V电源的回路明显是地,芯片的3脚也是接地,二极管是mos的寄生二极管,mosfet的原理图库这么画更形象而已,不会烧管
我是新手,希望谅解,你是越说我越糊涂。“±12V电源的回路明显是地”哪个是回路??还有如果VIN输入-12V 到标有3的地方是GND,到右侧VOUT又是-12V???这里面实在看不懂,还有你的控制信号是那个桥式电路的正极吧。。。我要做的东西上面也讲的很明白了,最好给我推荐几个TI现有的器件。可以让我快速完成设计。谢谢。(我现在有的电压是,±12V,+5V,都是外部的开关电源提供的,设计里面有+5V的控制信号,控制使能线没有问题。现在希望,±12V可以延时供电,希望可以推荐几个器件。或者告诉我应该找哪一类器件。或者可以给我一张差不多的设计图,我其实就是希望可以完成DAC8734最基本的上电要求。)
使用MOS控制,用5V或3.3V控制 时间可以是定时器,也可以是个简单的充电电路
当然如果你的电源是外置的,可以向电源厂提出时序要求,这个电源是可以实现的。
应该使用你5V或3.3V控制外部电源的启动部分,同时呀降12V的启动时间给剪掉
我想你只是试验
如果芯片有上电时序,那你必须无条件保证,手册中一般会有说明时序错了后发生啥
我记得有一次在客户那里也是12V先上电,导致液晶不正常,后来发现12V要滞后5V才行
那么多人回答,没几个人回答到点子上的。如果你们可以花1分钟去看下这个芯片,估计就不会说的不着边际了。很多人说开关管,MOS管用5V,3,3V控制。可问题是5V,3.3V可以控制-12V吗?还有明明就是一个很简单的问题。说的那么复杂,需要考虑的大家又没有考虑,比如5V和正负12V是共地的。而且TI的工程师给人感觉就是随随便便在回答。我自己弄了种方案,放在这大家给参考下,我个人认为这种方案可行。如果不行也请大家指教。通过电容来延时(有人说过RC延时)。然后示波器可以看做我的器件,或者负载。想了很多连接方案,可要不就是不能共地(正负12V的地和其他器件必须是一个地,不可能为了这一个器件单独去弄个地),要不就是可提供电流不够,本来把负载接在MOS管两端的,可我的器件需要50mA电流。和MOS管串的电阻分的电压太多了,电阻的发热又严重。最后选了这种连接。很简单。大家给看看有什么问题没?