This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6.8V转5V LDO求推荐,用WEBENCH选了一款但是怕有问题,还有就是发现不好采购,TI工程师给推荐几款吧

Other Parts Discussed in Thread: LP38692, TPS62150A

现状:目前负载在400mA左右,远期规划800mA,用WEBENCH选了这款LP38692,采购时搜索了一些网站找基本上只看到SOT-223-5封装的,没有WEBENCH设计中的6WSON封装,选用的LP38692MPX-5.0,实际上板使用发现发热比较大。

问题:1.目前还没用到满载的一半,怕以后负载电流大了这个发热出问题。2.拿样品时经固定供应商帮忙采购这款IC时告知很冷门,需要一定起定量,要么就样品价很贵,这到时候若批量不好采购那也是蛮大的问题。

求助:能帮我看看你们官方代理这款IC是否很冷门?另外能提供几款符合设计需求的LDO吗?

  • S T1 说:

    现状:目前负载在400mA左右,远期规划800mA,用WEBENCH选了这款LP38692,采购时搜索了一些网站找基本上只看到SOT-223-5封装的,没有WEBENCH设计中的6WSON封装,选用的LP38692MPX-5.0,实际上板使用发现发热比较大。

    问题:1.目前还没用到满载的一半,怕以后负载电流大了这个发热出问题。2.拿样品时经固定供应商帮忙采购这款IC时告知很冷门,需要一定起定量,要么就样品价很贵,这到时候若批量不好采购那也是蛮大的问题。

    求助:能帮我看看你们官方代理这款IC是否很冷门?另外能提供几款符合设计需求的LDO吗?

    你好,

    用LP38692这里不太合适,可以考虑用TPS7A4501,封装选KTT。

  • 你好,在800mA负载条件下,你的损耗在(6.8-5)×0.8=1.44w,所以你在布局布线时尤其要注意散热问题。

    对于LDO,一般多用于输入输出压差在1V的场合,如果你对输出纹波要求不高,可以使用开关电源代替。

  • Hi 

        建议DC/DC, 类似TPS62150A这样的DC/DC  ,纹波都是很低的,如果要更加的低,可以再加以及LC.

        对于用LDO,  如果必须用,需要选择尽量低热阻的LDO,必要的时候可以增加肖特基,大功率电阻之类器件散热。

  • 这款热阻确实很不错。只是封装较大,可以做备选,谢谢

  • 准备选个合适的DCDC,这么做了