This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq27425-系统工作不正常



 

Hi all

 

客户使用gauge bq27425 出现了一些问题 如下

  

客户的系统:bq27425 测量一个电池的电量 并跟MCU 通过 I2C 通信

 电池当电压低于2.8V时 电池会自己关断 不输出能量。

   

客户遇到的问题:系统正常工作时,当电池电压缓慢下降(在电池电压低时把MCU切换到Standby状态,但此时电池电压仍会缓慢下降)

 电池电压进一步下降 到比较低的电压时,Guage会工作不正常,导致主MCU的I2C无法工作。

 如果此时插上充电器 MCU从Standby状态切换到工作状态时,同一通道的I2C全部无法通信。然后 Reset主MCU后工作正常。

 

我的猜测:BQ27425的Datasheet说它的最低工作电压是2.8V,我们目前的电池SPEC最低供电电压也是2.8V,可能是电池的最低电压可能会略小于2.8V,导致Gauge工作不正常引发上述现象。

 

 请问:bq27425 当VCC 小于2.8V时候 的现象是什么?是I2C不能正常工作吗?

 针对客户的这个应用 有没有别的什么好的办法?