我在设计一款产品时本想使用的是TPS62140,但是购买元件时的型号却是TPS62140A,设计图纸如下图附件所示,最后输入电压为3.6V时发现静态电流不是手册上写的μA级别,而是mA。当输入电压为12V左右时静态电流接近贵司宣传手册的指标。请问有知道差异化在哪的不?或者是我设计的电路由问题?我的输入电压为11V,输出为3.3V.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
就两者设计而言没有什么差别。
就差异你可以参照: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva644/slva644.pdf
Hi
静态电流偏大,不是芯片差异,可能是芯片或者电路问题。
请问你的芯片哪里买的?
你好,通常来说静态电流分为三种:
1)Iq-Shutdown:使能为低,芯片完全不工作,损耗主要是漏电
2)Iq-Iout=0A:开关工作,空载有输出,
3)Iq-No-Switching:此时的静态电流主要是内部的逻辑电路损耗,通常将FB拉高进行测量。
数据手册内的静态电流是第三种。
两款芯片就差别只在PG pin,TPS62140A主要适用于多轨系统
Hi
可以先不用Pgood功能,按照100kohm的上拉电阻,只有几个uA的额外输出电流,在静态电流是在Powersaving模式下测得的,应该不至于引起mA级别的输入电流, 具体你可以依据测试比较确认一下。