This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UPS芯片选型求教



想用锂电池做一个短时间的UPS,使得系统在断电后能继续运行约30秒以进行安全关机操作,需要有5V-3A的输出。

看了一圈各种电源IC,不知是应该选择带电源路径管理功能的芯片,还是简单的电池保护+升压芯片即可,或者说还可以有更简单的解决方案?

谢谢各位

  • 看你的具体需求,如果电池在很长的一段时间内都不需要充电,也可以接受换电池的期间没有UPS,可以只用升压芯片+保护,如果还需要不断地检测电池的剩余电量并进行充电,那么就需要一个充电管理芯片了