你好,我现在用的BQ24171,因为采用的电芯是4.35V的,所以电池端充电电压设置为13.05V左右。但是当电池充到12.8V以上时,就会出现时充时不充的现象。
但是如果把电池端充电电压设到13V以下肯定是可以正常充电的,没有出现时充时不充的异常现象。这个异常跟论坛这个标题是一样的:www.deyisupport.com/.../128493.aspx。只不过我的是每片板都是这样。
这个是什么问题?谢谢!
补充下:用的是15V电源适配器,1A恒流对电池充电时,AVCC端电压是14.1V,PVCC大概是14.7V。
我用13.05V的直流电源直接给电池包充电,也没有出现这种时充时不充的异常。