用WEBENCH选择芯片LM3150及其推荐电路做的19-36V输入,5V5.5A输出电源加电后工作不正常,用线性电源加电,开始随着输入电压的增加而增加,当输入加到5V左右时,线性电源的输入电流突然从0突变到2A,输入电压再增加,线性电源保护。印制板是完全按照TI网站上的元件位置摆放的,不知道原因在哪儿
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用WEBENCH选择芯片LM3150及其推荐电路做的19-36V输入,5V5.5A输出电源加电后工作不正常,用线性电源加电,开始随着输入电压的增加而增加,当输入加到5V左右时,线性电源的输入电流突然从0突变到2A,输入电压再增加,线性电源保护。印制板是完全按照TI网站上的元件位置摆放的,不知道原因在哪儿
Hi
测试一下高边MOS是否烧掉了?做电源测试时,你可以将线性电源设置19V, 再在设备开关上启动,启动后可在调电压。
另外你的功率电感要注意一下饱和电流。
谢谢,查过了MI短路。现在发现输出电压不稳,输入从5V增加到30V,输出从4.4V增加到6.8V,请问如何解决。
检查MOS管是否击穿,移除D401,二极管是不需要的,將输出电容改为瓷片电容,容值100uF,观察输出。
PCB绘制上,将MOS管摆放近一点,与电感形成的环路要尽可能的小。建议参照数据手册或者WEBENCH进行绘制。
d401没有安装,印制板是从TI WEBENCH下载的的原图基本没有改动。
您好,
这颗芯片是COT控制,需要一定的纹波注入,但是纹波注入会影响一定的输出电压准确度,会使得输出电压略高于给定电压,这是正常的。
您可以稍微减小一下纹波注入值,在这里输出电容可以使用ESR较小的电容,再去试一下。