Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
最近使用TPS54531有如下两个问题想请教一下,谢谢。
1:TPS54531 输入电压12V、输出3.3V、电流1-2A。我做温升试验时候,环境温度55℃,芯片表面最高温度86℃,这是否正常?有没有方法,可以降低此环境下,该芯片的温度(输入、输出电压电流不能改变)?
2:输出电感应该选择哪种类型(材质)的电感?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
假设你的效率为93%,那么你的功率损耗在3.3Vout, Iout=2A时大约为0.5W(3.3*2/0.93-3.3×2),该芯片的热阻为RθJA=55°C/W ( Junction-to-ambient thermal resistance)在Datasheet第五页,所以,芯片的温度大约在55+0.×55=82.3°C.所以你的结果是正常的。而且芯片可以工作在-40~150°C
关于如何降温,主要是在layout上进行修改或外加风扇。layout上的修改可以参考数据手册的设计规则,同时在PCB板上的Power pad增加过孔,利于散热。
关于电感选型,选择饱和电流足够大的铁氧体功率电感
Hi
你可以借助webench仿真,这个软件除了可以得到参考电路,还可以获得电路参数,例如温升。
Webench参数显示芯片的功耗大约是0.35W, RθJA=55°C/W 温升在20°C左右,芯片温度将在75°C左右(Webench显示热阻是40°C/W,可以按照datasheet55°C/W来算)
80°C不算太高,或许你需要降低环境温度,可以考虑加风扇之类。