Other Parts Discussed in Thread: LM26003
请问我用LM26003做的12-5v 电源,当EN 端接去MCU 控制,拉低到0v后,输出端仍然有4.2v电压输出。拉高1.8v时输出大概4.95v, 如果EN 脚悬空就能正常5v输出 请问什么原因?电路是参考官方的设计。谢谢指点, 急急急
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
建议用MCU控制三极管来作为开关,当三极管导通,EN接地,就可以关断芯片。不建议直接用MCU控制
EN 已经拉低到0.34v了, VDD=0.02V, 输出还是有4.2v, 但是我量电感端是没有振荡的,是否因为VBIAS 接去了5V 输出端呢? 这脚是输入端啊。
Hi
看有没有其他的路径电压给到LM26003的输出。
Vbias是输入,电压是给到内部LDO得到Vdd,提升电路效率。
Vdd没有电压了,输出应该也不会有电压,路径上不应该存在电压反灌(Vin到Vbias的路径),你可以将Vbias与Vout断开,看输出是否有输出。
也建议你找一下是否有其他路径?