This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
18.6~19.7Vin,19.5Vout,这个工作条件下,芯片应该是处于从BOOST进入到BUCK_BOOST状态的过程,建议你上传一下原理图,可能是环路的问题,注意COMP管脚的元件取值。
可以用WEBENCH软件 进行仿真,里面会有元件取值的推荐
在最初设计时,用的就是TI的仿真软件WEBENCH设计的,然后一模一样的弄,降压段是好,升压段就是临界19V输出这个电压时就会出问题,把输出频率降到50KHZ,这个点也会好,但降压段又出现带不起载的现象。升压段只在这个电压点出问题,低于18.5V就不会,有时你不带载启动时,只会在靠近19V输入才会出现带不起载的现象。设计输出功率的一半带载没问题,就是不能带full load.
终上我所分析的,根本就不是反馈环路问题,而是TI的这个芯片本身就有BUG.在临界点时芯片处理不行。
另外,用那个WEBENCH软件每次算的时候,COMP的参数都会有所不同,有时甚至会出现无法计算的情况,你们也可以试试。
参数:15-24V IN ,输出19V6A
你好,LM5175是没有问题的,你可以申请EVM进行测试。
WEBENCH仿真不了LM5175在你的工作条件下的参数,建议用LM5176,两个是一样的pin脚。
如果继续使用5175,建议你手工计算一下参数。芯片的工作频率在100K~600K之间,50K是无法正常工作的。