现在可以正常读取到地址0X46C9的内容,但是按照SLUUA65B手册说明想修改这个参数无法修改。而且手册12.2.30 0x0054 OperationStatus Bit(14,13)和Bit(9,8)都是SECURITY Mode的标志位,为什么这个地方的值不相同呢? 12.1.1 0x00/0x01 Control Bit(14,13)是SECURITY Mode的标志位,但是在Full Access 的模式时这两个标志位却为 00。现在调试的方式是处理器I2C与BQ28Z610连接,用逻辑分析仪监视通讯数据。希望大家帮忙分析一下,应该怎么处理。