如题。请问是什么原因。 电感磁发热严重时磁饱和。那是要增大电感的值还是减少电感的值?求解
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
电感饱和你主要需要确认的是电感的饱和电流,建议其饱和电流至少大于最大负载电流的1.2倍以上。
嗯嗯。。。那tps54360这个电源芯片输出的5V为什么启动不了bbblack的板子呢?5V的电路完全是按照手册来的 只是我的输入是24V。。。是工作频率不对 还是什么原因呢?
你好,电感发热严重的话,建议你选择饱和电流较大的(如上贴),以及DCR比较小的的电感。
你的负载电流会有多大?方便上传一下你在带载时的SW节点波形么?以及原理图和PCB的layout,因为如果布局不好也会影响芯片的带载能力。
修改频率,就需要修改电感,输出电容,环路补偿等参数,建议你用WEBENACH仿真来获得
而且24Vin,5Vout 是不能在2.25MHz下工作,因为芯片的最小导通时间是135ns,而你的条件下所需的导通时间是88ns(D=0.21)。这个芯片在你的条件下,只能工作到1.5MHz