This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UC384x采用TL431做补偿时,计算环路增益遇到问题:不知道U从384x补偿器的分压电阻的阻值

Other Parts Discussed in Thread: TL431

UC384x采用TL431做补偿时,计算环路增益遇到点问题,需要知道与误差放大器相连接的分压器电阻值。

求圈出的电阻阻值:R

  • Hi  

        datasheet和相关设计文档都没有提到这个值,在补偿设计时应不需要用到, 这两篇文档可帮到你:

        http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca087/zhca087.pdf

        http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua257/slua257.pdf

  • 如果按照文档里的电路,反馈信号会经过两个误差放大器(TL431和IC内部集成的误差放大器)。但是现在很多应用中,会不使用IC内部集成的误差放大器,即:将误差放大器的FB引脚拉到地,光耦的集电极接到误差放大器的输出(COM P),光耦的发射极接地。输出的反馈实际是转换到光耦的集电极和发射极间的电流,就是Ice,Ice与误差电压之间的转换就需要知道那两个电阻的阻值。所以,想在这里请教一下。

  • Hi,

    从block上来看可以试一下直接断电测COMP到地的阻值,如果测试电压源较高可以先从COMP脚接出一个较大阻值电阻,以免被1V钳位。

    谢谢!

  • 您好,

    补偿设计时候环路增益应该跟COMP脚的零极点关系更密切,具体可以调整电容值增大截止频率从而提高增益。应该跟这个电阻值关系不大。

    希望能帮助到您,谢谢。

  • TI的芯片内,用的是恒流源驱动电阻的办法来获得误差电压,恒流源的电流一部分流入误差放大器的输出,一部分流入分压电阻网络,如果采用IC内部的误差放大器作补偿,的确不需要知道分压网络电阻的具体值,只需要知道分压比就可以了。但是,如果不用IC内部的误差放大器,而用TL431作为补偿器,那么,还是需要知道,从COM P脚拉出的电流与误差电压之间的关系。这样的话就需要这两颗电阻的具体值了吧