This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34Z100-G1进行计算CHEM_ID放电之前是否需要完成电流校准?

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请问:

1.我是按照BQ34Z100-G1技术手册中的典型应用的顺序来进行的,为进行CHEM_ID的选择,在以0.1C电流放电过程时,实际电流已经达到0.1C,但是在芯片读取的电流为0.05C,所以在进行CHEM_ID计算时的放电之前是否需要完成电流的校准,如果未进行校准,是否不能够计算CHEM_ID?

2.在进行CHEM_ID的放电过程中,会出现连续的较长时间的(3min左右)“No ackowledge from device”,然后就恢复正常,间歇性出现。在确保了放电过程中,未进行任何移动和碰触,那么可能会影响到通信的原因会有哪些?

  • 在进行CHEM_ID计算之前,是需要先校准电流的,在bqstudio的calibration标签中可以做校准

    这种间歇性的中断是异常的,会导致记录的数据有问题,这个极有可能是iic通信的问题,建议从硬件设计,仿真器驱动的版本,电脑端的软件问题等入手分析

  • 好的。谢谢。

    还有一个问题是:

    3.在log数据的过程中,会交替性的出现正常的数据和不正常的数据两种情况。如图片中所示,第118次之前和第250次之前数据均是交替出现,而在这中间的数据却很正常。

    添加附件后,界面中的发表按钮就不见了。。所以只能以图片形式贴出。