This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2841,SHDN引脚接地,电源输出不是0

Other Parts Discussed in Thread: LM2841

数据手册中提到,SHDN引脚接地(低电平),芯片不工作,输出应该为0才对,电路VDC=10.8V,输出3.3V

当前出现的问题是,我直接将SHDN引脚接地,出现的情况是输出电压在1.9-3.3V之间变化

  • Hi  

        将EN的分压电阻都拿掉,直接连接EN脚到VIN或者GND, 上电判定SHDN的使能功能是否正常?

        如果确认将EN脚接到GND, 上电后仍然后电压输出,芯片可能已经损坏。

  • Johnsin Tao 说:

    Hi  

        将EN的分压电阻都拿掉,直接连接EN脚到VIN或者GND, 上电判定SHDN的使能功能��否正常?

        如果确认将EN脚接到GND, 上电后仍然后电压输出,芯片可能已经损坏。

    你好,首先确认的是芯片没有损坏。拿掉分压电阻之后,情况还是一样的。

    3.3V是给DSP芯片供电的,当前测试的时候,连续几次将SHDN接地,会造成DSP芯片死机,之后SHDN接地,输出的电压也不会再变化了。稳定输出3.3V。

  • Hi  

        如果是这样,EN已经不受控,芯片已经损坏,更换一个芯片后确认。

        在你操作将EN接GND,或者Vin时,是带电的(硬开关)?或者在带电中手有接触等是否有ESD可能,你需要确认一下。

  • Johnsin Tao 说:

    Hi  

        如果是这样,EN已经不受控,芯片已经损坏,更换一个芯片后确认。

        在你操作将EN接GND,或者Vin时,是带电的(硬开关)?或者在带电中手有接触等是否有ESD可能,你需要确认一下。

    更换芯片后情况是一样的,而且芯片应该没有损坏,因为出现此情况后,整个电路断电重新上电后,工作是正常的。

    操作EN接GND是通过引脚焊接排针,通过排线接地的。

    手册中提到的

    Vin欠压闭锁和栅极驱动欠压闭锁,这个指的是什么。这个现象跟这个有关系吗?谢谢

  • 输入欠压 是指输入电压低于3.7V 电路不工作

    栅极驱动欠压 指的是Cboot电容的电压 过低 电路不工作

    你可以用示波器观察一个 输入电压 Cboot电容的波形

    还有就是 我不是很明白

    “整个电路断电重新上电后,工作是正常的。”

    然后怎么操作 又出现 这个问题?


  • Jing Ji1 说:

    输入欠压 是指输入电压低于3.7V 电路不工作

    栅极驱动欠压 指的是Cboot电容的电压 过低 电路不�作

    你可以用示波器观察一个 输入电压 Cboot电容的波形

    还有就是 我不是很明白

    “整个电路断电重新上电后,工作是正常的。”

    然后怎么操作 又出现 这个问题?


    重新上电指的是,整个产品重新上电之后,电源是正常的,LM2841正常输出3.3V电压,产品正常工作。主要以此情况来跟您说明,芯片是正常的。

    现在比较奇怪的是,最初提到的问题,EN接GND在一台产品上,输出电压是有3.3V降到0,在另一台产品上就如给出的图形,在2.0V-3V左右跳变。

  • 断开与EN管脚相连的所有期间,包括二极管和电容,再接地,看是否关断。

    看你的波形像是EN端没有完全关断,导致芯片一直在重启。建议观察EN管脚的波形(在输出跳变时)以及SW波形

    另外上传一下你的layout,看看是不是layout的原因。

  • 多谢解答,目前去掉与EN相关联的器件,输出电压在1V左右,已在官网申请样片,回来之后再做测试。