This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UC2902均流问题

Other Parts Discussed in Thread: UC2902

请问在一个电源板中,有多个电压输出,3.3V,5V,+12V,它们共用一个GND,每路电压都接了UC2902均流芯片,请问每路电压的电流在流经检测电阻时走的回路会被其他电压的回路影响吗?,每路电压的均流精度会有影响吗?

  • 只要是每路输出先经过取样电阻取样,然后再共地连接咋一起接到公共的gnd,就没有问题。不会影响各自的精度,但是如果这个多路输出是通过一个变压器输出的,也就是一个脉宽调整的三路输出,你期望通过各自的均流电路实现不同电源板之间各路都均流的话,是没法实现的。

  • DAW Y 说:

    只要是每路输出先经过取样电阻取样,然后再共地连接咋一起接到公共的gnd,就没有问题。不会影响各自的精度,但是如果这个多路输出是通过一个变压器输出的,也就是一个脉宽调整的三路输出,你期望通过各自的均流电路实现不同电源板之间各路都均流的话,是没法实现的。

    您看,我是按照芯片规格书上的电路接的。其实我不太懂Rsense是怎么将电流信号给到芯片的2脚的,所以不太知道这是否是您说的“先经过取样电阻再共地连接”。我的每路输出电压是分别通过不同的DC模块转换输出的,所以您说的第二点我这里是没问题的。

  • 要是你这样接,确实有些问题,如果你有过均流设计的经验,还可能自己调整一下电路来实现你期望功能,但我觉得你i可能第一次接触均流,恐怕比较麻烦。

  • DAW Y 说:

    要是你这样接,确实有些问题,如果你有过均流设计的经验,还可能自己调整一下电路来实现你期望功能,但我觉得你i可能第一次接触均流,恐怕比较麻烦。

    嗯,我确实是第一次接触均流芯片设计均流电路,能指点一下主要是哪里存在问题吗?TI官网上也不能模拟UC2902均流芯片的电路。所以我心里也没有把握。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。