This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【Deyisupport 6 周年庆】忆 - 分享6年间属于你与TI 社区的独特小故事

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28069F, CONTROLSUITE, TMS320F28027F, OPA857, AM4378, CC2530, CC2430, OP07, TMS320F2812, MSP430F149, ADS1262, BQ24650, LMR14030, TPS5430, TMS320F28335, CC2540, XTR115, SN5400, MSP430F2122, TPS23754, BQ34Z100

请前往总帖查看活动获奖名单

http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/139519.aspx 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

分享一下 6 年间属于你与TI 社区的独特小故事

  • 可以是你曾经在这里解决过的问题
  • 可以是看到社区中有人问了与你一样的问题,一起参与的讨论
  • 。。。。。。

(活动时间:2017年9月11日 - 2017年9月30日)
  

跟贴参与活动,TI 将随机选取 25 名动人小故事的作者赠送小米蓝牙随身音箱

    

先来看看论坛上两位 Zigbee 大牛的技术分享还有和 Deyisupport 的缘分吧!

  

陈工经验分享

     

卜工经验分享



    
更多 6 周年庆精彩活动请点击以下链接前往总帖查看。

      

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

彩蛋!

每位成功参与 6 周年庆活动的用户都有1次幸运大转盘抽奖的机会!

6种奖品,就看你手气好不好!

但抽奖前一定要注意看以下标黄色的注意事项!

 

注意:每位用户只有1次机会,即便周年庆三个活动您都参与了,也只有1次抽奖机会

在参与任一活动之后才能进行抽奖,先抽奖再参与活动是无效的哦!

抽奖前会需要您填写社区用户名,也就是回帖时出现的作者名,参见下方案例,注意不能填错,不然无法安排礼品寄送!

  

拿起手机微信扫一扫,缤纷好礼转出来!

(打开时会有音乐,别怪小编没有提醒你哈哈哈)

 

   

      

活动申明

  • 本活动仅限中国大陆地区德州仪器在线技术支持社区注册用户参与
  • TI 有权根据活动具体情况调整活动规则和奖品分配,最终解释权归 TI 活动方所有。
  • 将于10月中旬在本贴公布中奖结果,并安排礼品寄送。
**************************************************************************************************************************************
我是华丽的分割线
 
  • TI的产品从大学开始就接触,申请过样品ADC ,DAC,温度传感器,应用在各个电子竞赛中。

    工作后也接触不少TI的产品,其中也遇到一些问题,在线技术支持给了我们很大的帮助

    当然还有其他的很多帖子,也找不到了,,,

  • 经常在这里看一些资料,回复不是很多。可是学到了好多东西,从一个无知的菜鸟,到现在已经可以独自做产品设计了。

  • 自从加入了这个社区,我从这里学到了好多东西,从无知的菜鸟到现在可以独自设计,非常感谢社区

  • 朋友推荐后就一直关注这个社区,在这里有好多资料可以查看,增长了很多知识,非常感谢社区

  • 记得几年前,参加了社区的WEBENCH 电源设计活动,有幸获得了阿拉丁保温杯,感动得我好几天没睡着。后来只要知道TI有什么活动,有机会就会参加。到现在还每天关注TI的微信活动,感谢TI提供的好的学习平台,帮我解决了很多问题。祝Deyisupport 社区6 周年活动圆满成功,TI社区越来越好!

  • 是通过做活动知道这个社区的,拿了不少东西,也学了不少东西

  • 工作后,知道的TI,然后知道了这个社区

  • 第一款DSP是2812,自此认识了TI

  • TI是我读研究生的时候接触到的,工作后看论坛,从别人那发现了这里

  • 很多年前并不知道TI,后面是因为国半才知道了TI

    现在不得不说,在电源产品中,没有比TI更全面的产品,如果TI没有,其他家就不用找了。

  • 一毕业就从事开关电源工作

    TI也就相伴了我十几年了

    不管是怎样的拓扑,TI都有对应的产品,而且都有完整的设计支持资料

    感谢TI

  • 西门子洗衣机,图片引自西门子官网

  •        第一次接触TI的产品是MSP430系列,到现在已经5年了。TI产品线很全,而且本地化的技术支持做的很好,德州仪器技术在线支持社区Deyisupport就是一个很好的沟通交流渠道,现在只要用TI的产品做方案,我就会先到TI Deyisupport相关频道,翻阅一下以前的帖子了解一下有哪些技术难点、常遇到的问题、设计需要注意的问题的等等,开发中的问题都能得到解决,少走了不少弯路,加快了产品设计进度。

            衷心祝愿Ti 越来越好,能带给大家更多好的产品!

  • 从开始接触到电源开始,就一直有在关注TI社区,挺感谢TI社区的,让我学到了很多专业知识,真心挺感谢TI社区,希望社区越办越好!

  • 最喜欢看的文章资料是社区的产品设计应用方案。资料齐全,给工作和提供借鉴参考。。。

  • 最早接触的就是TI的430芯片,做电池供电的产品,遇到问题都会在论坛逛一逛,也许没登录,但是一直默默关注!也会在找不到答案时提问,有些可能没有解决,但是也会有些收获!

  • 最初知道MCU产品的时候是在大学(那时候还是被归类为DSP的),大学做的一个创新项目就是用的DSP。
    也就是由于这个契机,让我获得了我人生中的第一份正式工作,也就是毕业后的第一份工作。工作内容就是围绕着TI的MCU(那时还是称为DSP):TMS320F2812。当时觉得能从事DSP方面的工作真是一份高大尚的工作,当时跟我大学同学讲起来的时候也是觉得工作内容很牛很有前途。虽然这是个挺老的芯片了,很多功能相对目前新一代的MCU都比较陈旧,但是直到现在还是老当益壮,依然有着一大批的使用者,也不亏是F28xx系列定点MCU的代表产品。也是这款芯片打开了我对TI MCU产品的认识,了解到MCU在当代社会的不可替代性,同时也了解到TI公司在全球工控芯片中无法撼动的霸主地位。
    当然,开发这一高大尚的产品的同时,遇到的困难也不少。学校里学习到的开发经验在工作中看来基本是个小白的程度,一开始经常会请教公司的前辈们。但是问题实在太多,问的多了自己也觉得不好影响他人,于是自己开始研究。一方面是各种芯片资料手册、datasheet,还买了妍旭的开发板(TI官网的太贵了,一块少的几百RMB,多的上万都有,新手有点负担不起-。-)。直到发现了deyisupport,犹如发现了新大陆一般。以前只能在百度等等平台上提问找答案,既不专业也不好找,效率还低,但是论坛上都是同行业的工程师以及TI专业的FAE,基本上有问必答,特别是TI的FAE回答问题非常专业。再加上论坛上的各种资料+培训素材,简直就像是新大陆上又发现了藏宝箱。
    如今已经毕业之后从业5年了,依然从事着MCU产品的工作。同时经过多年的了解深入,也开始慢慢形成了自己对MCU的了解甚至对开发MCU附带产品的展望。希望将来能在MCU产品上有所建树,开发出自己设计的产品。

  • 很高兴能够参加6周年活动,我还是个大二学生,很多知识都不太懂,但是每天逛逛社区是我必不可少的一项工作,不懂时提问,看别人的推荐等等 都是一件不错的消磨时光的好去处

  • 电源设计第一次使用WENBENCH,感觉还是很给力

  • 记得第一次发现这个TI社区是在第一次接触DSP2812的时候,当时对2812还很不了解,配置外设总是出问题,就在百度中百度了问题,才发现的这个TI社区。也找到了解决方法。

  • 第一次接触德州仪器芯片是用诺基亚n8处理器是德州的

    在设计type-c快充方面瞿安锋 老师给了我很大的支持

  • 很喜欢社区的各板块,get了很多技能,感谢!

  •   不知不觉啊,第一次发帖子求助是因为使用dsp28335,用ccs编程的时候,遇到个字节对齐的问题,这问题真是搞了我好久啊。那时候在论坛上到处找相关的问题,各种英文的。。然后一个个看啊,也就是那一次,让我知道,碰到不懂得,多来论坛逛逛,虽然不一定能完全解决你的问题,但可能给你一个思路,无论哪次来,都会有收获的。

  • TI举办的Deyisupport社区是我目前接触到的最专业也是做的最用心的技术社区,在社区里面可以免费看到很多优秀的讲师视频课程,还有丰富的技术资料和精彩的TI专家问题解答。很多时候设计遇到瓶颈的时候,我都会到TI的Deyisupport社区咨询一下其他专家,查询一下相关的设计案例。很多时候问题都能得到有效的解决。正值Deyisupport社区6周年之际,衷心的祝福社区越办越好,给更多的工程师带去技术方面的支持。

  • 我接触TI(首先接触的是TM4C123G)是从大一开始的现在也就大二,之前的大部分学习都是看例程和百度,前一段时间关于IIC的问题实在受不了了去了论坛看看,结果也没人回答,在论坛里也算是没有找到我的问题吧,最后自己粘贴别人的能发送的,但是使用不正常的语句来实验最后才找到。我希望能出一个关于TM4C123G各种库的说明文档(如果有的话可能是我没找到连接,链接给我发下的话会很感激的)。其实内心对TI感觉还是不错的前段时间参加了一个TI的活动拿到了黑色转接头,今天收到货了。但是也就那次活动中奖了。。。。。。

  •      作为一名学习自动化的大学生,到了大二还是有许多弄不懂的地方,第一次接触TI是学习TM4C123G的开发板,虽然现在对我来说还是有很多的困难需要克服,但是我相信以后一定会突破下去,有TI的陪伴我会更加自信。

  • 从大一开始学习这项内容,开始只是听别人只言片语的介绍,经验之谈。。在论坛里求助大神。问东问西的,现在也就是学习了一个stm系列。慢慢来吧,只是开始,会有越来越多的接触,也会学到更多的东西的。相信自己,相信TI。

  • 从接触TI论坛算起,至今已经有大约4年的时间了,在TI论坛上跟着大佬们学习到了很多知识和经验,现在用TI器件和控制器也越来越顺手,遇到解决不了的问题时也会第一时间想到TI论坛。从最初的TI模拟、电源器件到TI的TM4C单片机,再到现在的DSP2000、C5000,一路走来,不易,希望论坛越办越好。

  • 从大二开始接触TI,从不懂到入门再到熟悉,TI真的给了我好多。

  • 很久之前就接触了TI产品, 主要是电源管理和DSP. 遇到问题时也会在社区和官网查找资料, 收益非常大. 只是个人习惯的原因吧, 很少发帖. 

    这次为了6周年庆抽奖的机会表达内心的感激之情, 要对社区说声谢谢. 祝社区越办越好!

  • 希望TI能给我的大学生活带来改变

  • 我在2015的时候就开始参加TI的各种活动,

    那是朋友第一次介绍电源网这个网站,

    当时半信半疑的就参加活动了,而且学习了很多很多视频,太好了,很多干货。

    结果对于TI的各种活动都很满意。

    所以,我后续遇到一些问题都会上网求助,也经常活跃在电源网和TI的网页里面。

  • 今年同事介绍的TI网站,刚参加活动,看了一些视频,对自己关于设备的一些问题帮助很大,以后会积极学习,参加活动,祝TI办的越来越好。

  • ti 是一个开放行的半导体公司,浏览ti的网站,就是在浏览ti所涉及的行业市场,就是在对新技术的学习,在ti的社区里也同样聚集着很多技术大咖,我有一段时间比较关注串行编解码的东西,在社区里也有些提问,有大神就帮忙解决了问题,对于新知识的学习,真的会和逛ti论坛的时间成正比例,支持ti的论坛!给力!

  • 项目上用到POE供电,用的过TPS23754,遇到过很多问题如变压器发热、输出不正常等,然后看到社区用这款芯片的人很多,提问的人也很多,了解别人提问的问题以及解答,也让自己对这款芯片了解更多

  • 2015年9月28日,在电子发烧友论坛申请的一个TI的6748开发板拿到手,欣喜若狂,这也是第一次接触TI的产品,废寝忘食的捣鼓起来。后来才陆陆续续接触了2812和28335,学习DSP的时候走过很多的弯路,不过这个过程却是掌握了很多知识。尤其是TI的论坛,也获取了不少资料和大神们的经验。非常感谢TI!

  • 之前在Deyisupport论坛上提出的技术疑问很快就得到了解答,感觉TI的技术工程师还是很热情的,解答也很专业,现在有个建议,可以把论坛改版一下就好了,或者做一个手机app或者微信公众号。

  • 我是电子工程师,做硬件设计,公司经常会有一些新案子,时间紧任务重,旁边也没有几个人可商量的,因此经常会在社区看一些培训及技术论坛贴子,今年二月份还在社区咨询过电池电量检测的方案,“BQ34Z100应用问题求助”,非常感谢TI社员的急时回复,BQ34Z100是适用于电池PACK应用,而我并不是这样的使用环境,后来采纳社员的建议放弃了此方案。不然会浪费大量的时间,最后还达不到好的效果。

  • TI让我的生活更加丰富多彩

  • 我是前一段时间注册的会员,但是也只是偶然,为什么呢?因为我虽然用的是TI的产品,但是根本不知道TI的产品有这个强大的论坛,刚开始我只是抱着侥幸的心里去参加的,问了一下液晶升压芯片的问题,感觉会没人理我,但是经过一两个小时,我竟然来了封邮件,说我的问题竟然被处理了。当时激动的我,打开就看到工作人员耐心的解答,后边通过交流把问题解决了,感觉大公司就是不一样,抱着认真负责的态度,给一个大赞!以后我还会继续使用你们家的产品!!!

  • 一直支持TI,在自己项目方面也用了很多TI的芯片,每周都会去TI和学校合作的实验室学习几个小时,赞赞赞

  • 通过其它论坛知道了 Deyisupport技术支持社区!从而进行了注册!在这里不仅可以学习到TI产品的相关信息!还能帮我们解决很多产品运用上的问题!对于FAE的问题解决能力也是很佩服!对知识点的理解也是很到位!现在一般有时间都会来社区看看!

  • 我通过朋友推荐来的说用的TI芯片有论坛活动哦!哈哈,支持一下!

  • 在德州仪器不断推出的“技术前沿”系列博客中,一些TI全球顶尖人才正在探讨目前最大的技术趋势以及如何应对未来挑战等问题。在我们的日常生活中,使用了德州仪器不断推出的滤波器,精度好,稳定性好!希望德州仪器能继续精益求精的发展,发展更好
  •  一开始使用的是c2000系列关于电机的驱动部分,一开始接触无刷电机并没有什么概念,以为和有刷的驱动一样简单,但是拿到电机之后才发现并不是那么的简单,更别说把他驱动好了,然后就不断的看各种论坛,查找相关资料,在TI社区上看到了很多的干货,也就开始接触C2000系列的关于电机驱动部分,慢慢的一步一步的开始自己的电机开发,一开始遇到的问题都可以在论坛找到解答,渐渐的发现遇到了论坛没有的问题,就尝试发帖询问,TI社区的也伴随着我对电机驱动的成长,很感谢!

  • TI让我的大学生活更加的丰富多彩,使我学习到了更多有用的知识

  • 自从接触到TI的C2000系列产品后,就慢慢的喜欢上TI的网站,遇到技术上的问题,第一想到的是和TI网站求救.非常感谢TI.希望越做越好.