This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

升压芯片前端电压突降!~!!!



自己设计的电池充电电路,升压芯片输入端接整流电路,用maxon电机做发电机输出后升压给电池充电,调试的时候发现空载时候正常,加上电池后,充电电压高到一定程序会瞬间拉低输入电压,同时输入电流瞬间变大,造成电机发热。请大家帮忙分析一下,这个主要是什么原因引起的,如果功率不够不应该电压是线性下降吗,为什么会突变(大概从9v到3.5v)。

  • 这种情况基本就是因为前级的输出电流无法提供足够的充电电流导致的,建议前级电路方面再做一些调整

  • 我的动力源是发电机,然后经过整流电路,发电机的功率与转速有关,电压电流成一个线性的关系,充电电流不够为什么电压不是一个线性的下降呢?实验时候我慢慢加大充电电压,到一个值时候发电机处的电压瞬间就被拉到3v多,还有这个情况前级电路一般应该怎么调整呢,是整流电路的问题还是升压呢

  • Hi

       首先要功率平衡,前端的功率输出必须满足后端的功率要求,如果低于后端,是会被瞬态的拉低,而不是线性变低。

       电机转速增加时可以增加输出功率的。

  • Hi

    我用直流电源做动力源做实验时候,可以实现前端功率与后端功率的匹配,比如,前端10v3a后面15v2a,但是以发电机作为动力源的时候,按照电机的资料,是可以提供足够的功率的,然后依然会出现电压突降的现象,而且后端的充电电流很小。达不到用直流电源作为电源的效果