如下图TPS54331线路,输入电压低于6.6V时,空载时输出电压为三角波,电感有持续“哒哒”声;带载后正常。空载时输入电流为0.259A。
请问如何使空载时电压正常,避免电感发出响声?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI,
这是由于轻载,且输入输出压差较小时触发了boot的UVLO保护,如果一定有轻载情况,请加大boot电容。
Hi
空载有这么大的电流?将layout和输入波形传上来看一下。
Hi,
Phil应该是对的。输入输出接近时很容易触发Vboot的UVLO,况且您是空载情况下,续流二极管导通时间很短,SW点电压很快就恢复到接近Vout,这样留给Boot电容充电的时间很短,更容易触发Vboot UVLO。这就是为什么只有在Vin较低并且轻载模式下,出现了这种现象。电感出现响声与这种芯片断断续续的工作有关。但是空载时输入电流有点太大了...您确定测量时没有别的部分在消耗电流吗?
空载电流很大啊,是还有其他电路么?
移除MOS看一下是不是还有这么大的电流。
电感是功率电感么
你好,这几个solution的原理是什么呢?有没有相关文档可以参考的?
我用TPS61220也遇到了这个问题,空载和带载的情况下出现震荡的锯齿波,预想4.2V升压到5.5V,加入负载后电平还会被拉低。