想利用LM5022来实现:输入12V,输出12-80V可调;但是实际电路输出不稳定,请问有什么解决方法呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
输出可调,但是不同的输出电压补偿也会不一样,所以如果输出要可调,一般选择不用外部补偿的电路或者数字芯片的动态补偿来做,或者只是小范围可调。
如果你的不稳定不是很严重,你或可以在输出增加一级LC,看能否达到你的设计要求。
建议使用BUCK-BOOST来实现12Vin,12~80Vout。
还有你输出功率有多少,如果很大,建议使用隔离方案
你的输出功率是多少啊,这么宽的输出电压范围可能需要隔离的才能实现,补偿也是需要的