This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS23754应用问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS65251, TPS23751, TPS23754EVM-383

你好:

目前想做一款产品电源方案是TPS23754转5v,然后5V通过tps65251生成3路CPU需要使用的电压,我们的5v,MAX功耗大概有25W,如果用30w交换机供电,参考synchronous flyback topologies最大效率只有85%,如果使用这种方式,明显比较吃紧,参考datasheet上说明如果应用active clamp forward topology结构,可以提升效率,但你们的网站上没有看到针对此种应用的applicion note 和EVM报告,可否提供以下。

最后问题是:如果用active clamp forward topology结构,在5v功耗有25W的情况下,TPS23754是否合适(pse交换机输入功率30w)?

  • Shiji,

       参考设计的synchronous flyback topologies最大效率只有85%,也可以使用active clamp, forward converter applications 可以达87%。请参考以下的参考设计:

    www.ti.com/.../tps23754evm-383

  • Shiji,

       如果对TPS23754的active clamp的效率还不满意,可以使用TPS23751在54V的输入电压下可达更高的效率:

    www.ti.com/.../tps23751evm-104

  • 谢谢

    第一:使用active clamp topologies 输出5v设计,可否在EVM420的参考设计基础上(synchronous flyback),更改GATA2控制方式如 www.ti.com/.../tps23754evm-383 就可以了?其它设计参数还需要调整吗?还是依据实际情况调试时再更改?

    第二:PPD功能 enables the hotswap MOSFET 含义和作用?

    第三:APD功能  internal hotswap switch 含义和作用?

  • SHIJI,

    第一: 有源箝位输出5V,建议参考EVM-383来设计,变压器,FET管的选择,环路等参数都需要有所调整。

    第二:PPD功能:请查看数据手册的第6页的方框图,PPD以过比较器,逻辑门之后,参与内部的HOT SWAP MOSFET的开通与关断的控制,HOT SWAP MOSFET的功能有二:一是限制inrush  current限制浪涌电流;二是当负载过流时,可切断供电回路,相当于电子的FUSE的作用。

    第三: APD的功能与PPD的功能类似,只不过与PPD所选择的供电的电源不一样,一个是PSE提供的电源,而APD是适配器提供的电源。