Other Parts Discussed in Thread: LM25118
我用LM25118做的16-36V输入,20V输出,输出4A。带载工作起来电感非常烫。我用示波器看了下,发现BUCK mos管的源极波形不正常。栅极也是这种波形。我将mos取掉后,栅极的方波是正常的。我的输入是稳压源(35V/30A)输出的18V。
请问源极怎么会这样,有什么办法解决吗?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM25118
我用LM25118做的16-36V输入,20V输出,输出4A。带载工作起来电感非常烫。我用示波器看了下,发现BUCK mos管的源极波形不正常。栅极也是这种波形。我将mos取掉后,栅极的方波是正常的。我的输入是稳压源(35V/30A)输出的18V。
请问源极怎么会这样,有什么办法解决吗?谢谢
drain上有这样的波形是正常的,因为工作于断续状态。驱动上有类似波形,是有问题的,一般是驱动回路太大引起的,增加Rg会改善。电感烫一般来说是因为电感的DCR太大了。
你好,我用的电感是VISHAY的IHLP4040系列的22uH的电感。DCR是60毫欧。我测试的时候输出的电流是2A,电感上的损耗,差不多是0.24W。电感很烫正常么。
我在测试时,空载有滋滋声,带载上电启动不了,空载上电再加上负载就没有问题。我调整下启动时间的电容应该可以解决吧。但是不管是空载还是带载,都有滋滋声,而且工作1小时,mos管就烧了,把板子也烧掉。这个可能是电感太烫,导致mos的温度太高造成的么?
增加Rg是指什么呢,能否说得更明白一点,谢谢。
能否上传一下你的原理图和带载2A时的SW节点波形。
建议你在CS和CSG管脚上加上低通滤波器,如数据手册的图19所示
我也用Webench仿过。电感我选的线艺的SER1390-223ME,DCR是20毫欧。现在我的工作频率是200kHz
带载就滋滋响。工作起来一会就很烫,20分钟buck mos管就烧了。
我现在在Cboot上串了10欧姆电阻,在两个mos管的栅极串了39欧姆电阻。
我在mos管的栅极和Cboot串的电阻
你串联的电阻太大,这两个地方的电阻一般不要超过10ohm,否则MOS发烫会很严重
电感发声可能是你的环路的问题,建议对于环路重新计算取值
你的意思是振铃是由于两层板所造成的干扰引起的?如果用4层板干扰就会减小很多(布局布线不出问题)。
好的,我把电阻改小试试。的确工作20多分钟后,buck mos管烧了。
我的环路是用Webench仿出来的,我没有专门去算它。
你的Layout也是按照WEBENCH推荐的制板的么?
建议上传一下layout
你的layout问题挺多的,如CS的采样电阻离电感太近,极其容易受到干扰
建议用WEBENCH软件仿真,同时生成PCB
我看TI的评估版,采样电阻也放在电感旁边的啊。
用webench生成的PCB面积太大了。
你的版图的采样电阻和芯片管脚的连线很细长,意味着寄生电感很大,你又是两层板,中间没有铺地成隔离,电感的高频信号很容易耦合到这个细连线,并和电感形成谐振,放大了耦合进来的噪声,容易影响反馈的工作行为。
面积太大,可以相应的减小一点,但是四层板是一定需要的
具体布线规则参考数据手册第十章
好的,了解。
我在webench中仿出来电感的有个值没有搞明白,inductor ripple current:8.47A 这个值是什么意思呢,是让选择功率电感的时候,升温电流要大于这个值?不然电感就要发烫?
现在这个电路输出的电压值没问题。我把输出接到功率电阻上,20V/3A。除了功率电感会发烫,其余都还好。
但是我用它给笔记本供电,一上来电感就吱吱的响,好像是一定的频率一阵阵的响,而笔记本的电流才不到2A。
请问下这是为什么呢?唯一的区别就是笔记本的电流会变化,是不是我加大输出电容就会好些呢?或者能怎么处理下呢
笔记本电流的变化频率是多少啊,如果是20KHz左右,那就是人耳能听到的范围。可能需要在输出端加一级磁环
笔记本电流的变化频率,这个需要用电流探头来测么,我这里没有这个东西。后面加一级磁环,是加一级LC滤波么,磁珠?
串个电阻,看其电压的变化也可以,不过如果电流比较大,需要用大功率的电阻。
先看下电流的频率,在决定是不是加这一级磁环吧,还有,如果你是还是两层板,建议你等4层板回来之后再测试,两层板有自身局限性