bq20Z45EVM板 data flash可以正常读取到数据,数据正常。但是显示也可以正常写入,
因为在SMBus通讯时没有任何报错的信息,写入的所有字节,包括数据长度,以及CRC校验码,IC都有正常的ACK,
但是重新读取写入的数据,还是初始值,写入数据无效。
1. IC 工作在 FAS— 0 = Full access security mode 该位读取出来为0.
2. SS— 1 = Sealed security mode 该位也为0
3. Subclass 68 Power 0 Flash Update OK Voltage I2 6000 20000 7500 mV ---> 该电压读取电压确实为7500MV, 实际给的电压为12V. 所以满足 Flash Update OK Voltage