This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS62130输出为0V,求教

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

最近采用TPS62130作为电源芯片做了一批板子,发现有时候重复开关机时,关机后再上电,TPS62130没有了输出,输入电压和EN脚都是正常的,输出电压为0,PG为0。严重时重新上电还是没有输出,像是芯片坏了一样,再继续重复几次上电,又突然有了输出。求教这会是什么样的问题呢?图片是原理图,有1片板子是5V没有输出,有1片板子是1V没有输出

  • HI

       就芯片工作而言不应该出现这样的现象,建议你确认一下芯片的焊接(可以用热风枪吹一下看不良是否消失?)

       请问这类不良比率是多少?

  • 我后面会试下热风枪吹一下。主要是就单板来说这个现象不好重现,出现概率不定。很难测试。

    这个情况我6片板子中2片有这个问题,每片板上有6片TPS62130,就是说36片芯片出现了2片芯片有问题。

  • 对故障现象测量一下SS管脚(首先确保焊接正常),看看是否有电压,

    方便上传一下Layout么

  • 好的,我先确保焊接没问题。

    SS脚电压正常是多少呢,我的输入电压有12V和5V的。在芯片没有输出的时候,SS脚也是有电压的,具体电压值我再测试下,印象中是4V左右。 

    下面是其中2个芯片的layout,板子其余TPS62130芯片layout都是差不多。

  • 大概在4.8V左右,按下面这张图测一下你的故障芯片的启动时序

  •  这个是其中一个芯片的上电时序,紫色的是5V输入,黄色的是EN,深蓝色是输出电压,浅蓝色是SS/TR,这时候是正常工作的。

     这个是一个出现问题的芯片的时序,黄色的是输入电压和EN,都是12V,蓝色的是SS/TR,看上去也是正常的,然后Vout和SW脚都是没有信号的,0V,这个现象不定时出现,都是掉电后重新上电出现的,不知道是什么原因引起的。这个问题比较严重,请帮忙分析下是什么原因。或者贵司工程有电话支持吗?谢谢

  •  补充一个上面12V转5V正常工作时的时序,黄色是Vin和EN,12V,浅蓝色是SS/TR,深蓝色是5V Vout。

    而出现芯片不输出后,通常要断电30秒或更长的时间再次上电才能再正常工作起来,这个断电时间不定。

  • 请问这个有方向解决吗,还是说是芯片有问题呢

  • 芯片不正常之后如果保持输入和EN都有电压,芯片能过段时间自己启动么?还是必须要等待一段时间重新启动?

    芯片有没有过温或者过流现象

  • 芯片不正常之后保持输入和EN都有电压,芯片不能自己启动。必须断开输入电源等一段时间后重新上电才能启动。

    芯片没有发现过温或者过流现象。

    在用直流电子负载测试单个TPS62130工作时,设置CR档,可以正常输出,电流也可以达到3A,电子负载保持打开时,断开TPS62130的Vin,再重新连接Vin,芯片也正常工作。设置CC档时,电子负载保持关闭,连接Vin,TPS62130正常工作后,再打开电子负载,设置电流超过1.5A,芯片也能正常工作,但是,如果电子负载保持打开,断开TPS62130的Vin,再重新连接Vin,这时候芯片就不能正常输出电压了,输出电压值大约只有0.2V,下面是这时候SW的波形,225KHZ的频率,这个是进入了什么状态呢?

    下面分别是CR和CC两个模式下正常启动时的Vout波形,也有点区别。CC模式的Vout更加陡。

  • 的确很奇怪的现象。你的芯片是正品的吧?

    建议你在E2E上重新发个帖子,让国外的同事也帮忙定位一下。https://e2e.ti.com/