This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tms570与bq76pl455EVM UART通讯问题



使用tms570ls1224开发板与bq76pl455EVM  进行UART通信,读取电压数据

使用过程中,无论如何配置,都进不了中断,接收不到数据信息。

使用其他不同型号的mcu芯片  同样的基本配置 便可以接收采集电压数据       

随后我将这个mcu芯片接收到的数据  实时又发给tms570ls1224     tms570可以接收这个mcu的电压数据

也就是说tms570开发板的软件配置应该是没有问题的

同样的数据信息,tms570可以接收那个mcu发出的,却接收不了采集芯片发出的

但那个不同型号的mcu却可以接收采集芯片发出的数据

现在信息传输的方式是:采集芯片数据----------》其他mcuRX0接收,Tx1发出------------》tms570接收正常

使用逻辑分析仪  查看采集芯片发出的数据格式以及那个mcu的 Tx1引脚发出的数据      两者数据格式唯一差别就是  停止位一个4us,一个6us

这样一来tms570程序上应该没有问题,请问,我应该再从哪方面入手分析,可能是哪里出了 问题?

求诸位大神解答!