This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,5V-40V输入,12V 1A输出方案,WEBENCH推荐LM25118+csd17308q3+csd18543q3a,因为我所需的电流较小,还有别的方案推荐吗?或MOSFET能用小电流的替代吗?
Hi
LM25118是比较适合的方案。
或者用LM3478/LM3481/TPS40210这样芯片,参照这个方案:
http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp3002
MOS可以用小电流的代替,但是要保证电路的峰值电流不超过MOS和电感所能承受的电流,MOS的耐压也要足够大,你的应用,MOS耐压在50V左右应该可以。
Snubber电路可以不用,因为你电流不大,所以产生的震荡峰值不会很大
测量了,没有任何波形,都是直流成份。12V输入,上电瞬间被拉到3.5V(把供电流设置较小,设置大了,输入端滤波电感会被烧毁)
HO:没有波形,到地直流2.4V
HS:没有波形,到地直流2.64V
LO:没有波形,到地直流1.84V
空载测试没有问题,你输入电流这么大,芯片应该已经烧坏了,建议重新上芯片,并检查MOS管是否正常,同时看焊接有没有短路等异常情况。
然后输入限流0.1A,先给输入低压,慢慢加压,看输出是否正常
目前 ,最大的问题就是感觉MOSFET上电后都完全导通的感觉。
去掉HO和LO端的MOSFET,HO端有300K左右的波形,
便上只去掉LO端的MOSFET,HO端就是直流,不管输入电压是多高。
这是说MOSFET坏了?
另外,CSD的MOS用参数类似的也应该是可行的吧。用的是Vishay的60V和30V的功率N MOS。