如题,请教各大大,
公司项目.是 AD-->RF RF-->DA 音频的SN要做达110dB以上
目前是用两节碱性电池 2.0-3V 经TPS61240 升到 5V 然后转到 1) +5V/-5V(TPS60403) 给ADC前级运放用用2) 5V/3.3V LDO给ADC用 3)LDO3.3V 给RF 用
目前改了两次LAYOUT了,还是SN偏小 100dB左右 发现 电池的DC/DC 5V易干扰 目前是
有啥 改良方法. 目前在DC/DC 输出串的BAED 是100M左右 100R的 感觉没作用.
是不是芯片没有选 对.
我再下次改LAYOUT时,想换回TPS63030的 不知会不会好一点.