Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ25700A
如标题所述,楼主曾经问过一个BQ24780S能否被应用于12V供电,为16.8V电池组充电的问题,当时社区工作人员的回答是:BQ24780S是boost模式,可以应用。
后来楼主打电话找了FAE进行询问,说出了自己的疑虑,FAE最开始也认为BQ24780S可以使用,后来楼主希望FAE给出详细的解答,然后FAE改口说,不能用BQ24780S这个芯片,又推荐了buck-boost类型的芯片。
目前的情况是这样的,电池组10Ah,4串3并,电池组工作电压为10V-16.8V(LG的电芯),充电电流做了限制,最大3A;我们选型的适配器只能输出12V的电压,最大输出电流为5A。我现在还是想追问一下,BQ24780S到底能不能用在这个系统?如果能用,为什么?可以去用理论分析说明这个芯片是如何工作的,然后怎样将12V的输入电压转换为16.8V的充电电压,或者举一个实例说明也可以。
如果不能使用,为什么?这个芯片的哪些方面的因素限制了在此种情况下应用?
希望TI的工作员工可以尽快的回复,都有工作,互相理解一下。PS:本次找你们家的FAE的过程真的很不愉快,先是拖拖拖,然后直接回复给不出答案来。