用了两个TPS563201.我的输入电压范围为9v到15v输出电压5v和6v电流都是2A可以吗,5v是给控制板供电的,6v是给舵机供电的,这样有啥隐患吗,芯片最大输出为7v啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用了两个TPS563201.我的输入电压范围为9v到15v输出电压5v和6v电流都是2A可以吗,5v是给控制板供电的,6v是给舵机供电的,这样有啥隐患吗,芯片最大输出为7v啊
Hi
7V之内输出没有问题,但是注意这个芯片推荐最大duty是75%, 而你的最小输入在9V, 所以是没有问题的。
你的输出电流的瞬态变化速度如何,会达到10A/us甚至更高么,建议测一下你所需条件小的瞬态响应。如果这个满足你的需求那就没啥问题,可以使用
是指你输出电流从 小电流瞬间跳变到满载的速率,速率太快会引起输出电压波动,所以你要看看这项是否能满足你的要求
瞬态响应真没测过,怎么测啊,负载为舵机的电源和灯光,灯光应该没问题,舵机就是开启瞬间电流大
那你就测芯片正常工作后,舵机启动时输出电压的AC波形,看是否波动厉害
这个芯片带了个视频转换板的,电流不到2A,但是又一次不知道是显示屏重启的原因,这个芯片没输出了,用万用表测量输出和地短路了
换一个又好了,是怎么回事