帖子上怎么都是senc文件? program之后充电发现电流偏差较大,就校准了,虽然现在不需要批量生产,问一下怎样做可以不需要校准,因为导入文件里有校准数据呀。
还有两个问题?
1.cycle count改为0之后充放电后又会加1,这是cycle count的正常定义吗?
2.full charge capacity在充放电或者静置时会在一定范围内更新,充满电之后静置一会SOC也会下降2%~3%,这正常吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
帖子上怎么都是senc文件? program之后充电发现电流偏差较大,就校准了,虽然现在不需要批量生产,问一下怎样做可以不需要校准,因为导入文件里有校准数据呀。
还有两个问题?
1.cycle count改为0之后充放电后又会加1,这是cycle count的正常定义吗?
2.full charge capacity在充放电或者静置时会在一定范围内更新,充满电之后静置一会SOC也会下降2%~3%,这正常吗?
尽可能做校准,如果实在是做不了校准,建议多用些板子取校准的平均值写到srec文件
1.充电后满足一定容量cycle count是会增加的,改为0是为了出厂时让客户知道是新电池
2.FCC是有可能变化的,不过SOC静置后下降2%-3%有点大,建议检查一下CHEMID和学习是否做得准确
每个板子可能都会有些误差,如果将量产文件导入新的芯片板子后,还需要重新校准电流电压温度吗?(使用的是bq34z100-g1)
如果电流电压实际值和芯片计算的值有偏差,重新校准后,会不会影响学习效果?
如果这个时候不能使用bqstudio上位机,我把它放电到2000mA,可以利用I2C往哪个寄存器写什么值来校准呢?
每个板子都需要做校准,以确保电压电流温度的精度
重新校准不会影响学习效果