刚刚入手一片bq34z100 -g1电量计芯片,完全从零开始,实在是不知道该怎么用,特来请求大家帮帮忙!
1.手上有TI的评估板和配套的IIC通信工具,现在已经装在电脑上了
2.打开配套软件后出现了界面:
这样表示成功连接,但现在的问题是,我不知道需要配置什么参数,这里的参数太多了。
请问做个的各位同僚,能不能告诉我一下,在初期化的时候,运行一个电量计系统至少需要配置些什么参数,而那些参数不用管呢?
还有,我看别人的在电池电压那里都有数据显示,但我的为什么直接就是0呢?
这是我在官网下载的datasheet,里面找到了一些配置的说明,除了下面的东西以外都不用改吗?
然后配置的方法是什么呢?直接双击文本框,然后修改数值后按回车吗?
我使用的电池参数如下 满电压4.2V 容量2600mA 4个电池
能不能请那位大侠帮忙看一下配置文件是否正确?