This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电池学习

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

关于充放电学习,有没有相关具体例子。

电池学习过程:

1. 根据实际项目规格配置DF参数,选择正确的CHAM ID烧入.(比较重要的是哪些参数,CHEM ID 获取据说很复杂,有么有什么快捷方式)

2. 对板子进行校正。(校准哪些参数,方法?)

3. 导出这个时候的senc文件备用。(是点 golden image 按钮导出吗)

4. 连接电芯到板子,发送reset命令,得到Golden Pack(Golden Pack是什么  ,).

5.   把电池放空到3.0V,然后静置5个小时。(放空到3v 那是在放电的时候时刻观察电压吗,等单芯电压到3v就认为放空了?)

6. 发送0X21命令使能IT算法。

7. 把电池充到饱,确保有效的充电中止(100%,FC置位),然后停止充电。

8. 静置两个小时。

9. 把电池以C/5放空到终止电压,然后停止放电。(放电可以用恒流负载放电吧?)

10. 静置5个小时。

11.  重复7~10步骤一次

  • 电池学习过程:

    1. 根据实际项目规格配置DF参数,选择正确的CHAM ID烧入.(比较重要的是哪些参数,CHEM ID 获取据说很复杂,有么有什么快捷方式)

    参考TI官网GPC ChemID, 有具体事例和说明文档。

    2. 对板子进行校正。(校准哪些参数,方法?)

    校准电池电压,电流。通过bqstudio 在calibration中校准。

    3. 导出这个时候的senc文件备用。(是点 golden image 按钮导出吗)

    是的。

    4. 连接电芯到板子,发送reset命令,得到Golden Pack(Golden Pack是什么  ,).

    是配置的初始data memory内容。

    5.   把电池放空到3.0V,然后静置5个小时。(放空到3v 那是在放电的时候时刻观察电压吗,等单芯电压到3v就认为放空了?)

    是的,这个根据电池的截止电压来设置。

    6. 发送0X21命令使能IT算法。

    7. 把电池充到饱,确保有效的充电中止(100%,FC置位),然后停止充电。

    8. 静置两个小时。

    9. 把电池以C/5放空到终止电压,然后停止放电。(放电可以用恒流负载放电吧?)

    恒流负载。

    10. 静置5个小时。

    11.  重复7~10步骤一次

  • 用两块电池 学习,是不是不需要 静置5小时。bqstudio 学习过程如何控制relax time?