Other Parts Discussed in Thread: LM5116
LM5116开关频率120khz,28.5v输入 24v输出20A,示波器测量输出电源发现有120khz的开关噪声如下图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
LM5116开关频率120khz,28.5v输入 24v输出20A,示波器测量输出电源发现有120khz的开关噪声如下图:
您好!首先请确认您纹波测量方式是否正确。这很可能是由于测量方法的问题,开关节点的噪声耦合进示波器探头。
可参考这篇文档:
http://e2e.ti.com/support/power_management/simple_switcher/w/simple_switcher_wiki/2243.understanding-measuring-and-reducing-output-voltage-ripple?keyMatch=measure%20ripple&tisearch=Search-EN-Everything
具体做法,测量输出电压时,示波器探头的接地线应当以最短距离接地,比如使用接地弹簧。
恩谢谢大家, 发现开关频率的噪声是示波器测量的问题,不过噪声没有了 还存在开关频率的纹波,我再后面增加了一级LC ,电感10uh电容2个470uf的点解电容,不加负载的情况下 电源输出纹波很小基本上20mv以内,但是增加负载之后纹波就变大了,有150mv左右。这个要如何处理呢。
你好,又加入一级LC 会引入零极点,可能会导致环路不稳,方便上传一下没有加LC的输出纹波么
附件是LC之前的波形图
少打了个字,是在24v输出后面加了一级LC滤波,没有再FB反馈之前加LC。纹波图 我刚才传的是另外一个板子的,这个附件才是LM5116的 不过都有开关频率的纹波
附件是修改后的原理图,上面有添加的LC电路
原来输出电容是和参考设计一样的不行才又增加了1个470uf的 不过感觉没什么效果。大负载的时候 纹波会更加大,刚才那个纹波是没有负载的情况下测的
电感电容的取值和COMP管脚的取值是相互关联的,不能随意更改,还是需要估算过的
还有你是几层板,如果是两层板,是有可能造成加大纹波的,电感是功率电感么,方便上传一下layout么
附件是PCB的正面
附件是PCB的背面
电感是功率电感 20A的 线艺的SER2918H-103KL
你的layout很有问题哦,输入电容和MOS都离芯片太远,使得功率环路变得很大,会容易引入噪声,建议直接将WEBENCH的layout导出作为参考
这版基本上是根据参考设计布局的效果也一样不行 有纹波,噪声反而还好。
你是两层板,在布局上的有要求会更高的。
你能否上传一下SW,纹波以及电感电流波形在同一张图上,看得的纹波感觉MOS后级的LC没有正常工作
也做过一版4层板 。效果也不理想,那个电感电流是如何测试的?
将电感翘起来,用导线和焊盘连在一起,然后用电流探棒测量
这个没有测试电流的东西,汗了!是看下 电感的电流变化情况吗?
附件是 我没加负载的时候测试的波形图
附件是我带负载的波形图,负载是10A的 LED灯
附件是另外一个板子带10A负载的波形图。波形比没负载的时候大了一些。
不知道TI有没有20A左右的电流控制芯片,现在要做一个输出电压24v 输出电流0.5A-20A可调的开关电源 输入电源28.5V