Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA210
我需要一路DC24V的直流输出限流方案(输出约0.8A),TI是否有电流采样器件或方案提供?
感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以看到Hot Swap Controllers 这类产品,TPS249x系列
http://www.ti.com/power-management/protection-monitoring-hot-swap/controllers/products.html#p238max=24;100
Hi
一般电源方案都是自带限流功能的,请问你24V/0.8A采用的是什么电源方案?
如果前段转换24V/0.8A本身不带保护功能,那么仅仅用INA运放加sense电阻只能做一个电流侦测,你还是需要将侦测到的电流反馈到前级电源来做判定。
HI Johnsin Tao
前端是AC(220V/50HZ)/DC(24V,2A)的隔离开关电源;
我现在的设计是把24V/2A做三路输出,每路最大0.6A;当单路超过0.8A,就要关闭这一路的输出;
我理解的INA199的使用方式如下:
A),把采样电阻(SHUNT RES)串在供电电路当中,通过此电阻两端的分压来计算此路电流;
B), INA运放把采样电压放大,通过ADC给MCU;
C), MCU根据设定的电流大小,确定是不是关断此路电源输出;
是这样使用吗?谢谢
MCU 的AD去采样压差,算电流, 没问题, 但你的MOS管用错了,应该用PMOS
OK,只是示意图;
因为没有使用过这类器件与处理方式,找有实际使用经验的人求证一下;
另外,电源路径中的“SHUNT RES”阻值一定有非常小,避免发热?
为了电流采样精度较高,“SHUNT RES”上的分压差又需要尽可能较大?
器件的REF怎样选择设置?
谢谢