我使用Fusion Digital Power Designer V7.0.18打开了Xilinx KC705板官网给的UCD9248配置XML文件,在理解配置时遇到些困难:
一是SLUU490文档里描述的上电次序设置在GUI中找不到"Turn On Dependencies",
二是KC705的3片UCD9248上电次序图和其GPIO Config对应不上,其中的地址54芯片配置是可以对上的,但地址52\53就都对应不上,我把地址53的XML传上来,请帮我看看,具体来说:
1.rail 1在GUI 的Power Rails Tree上的描述为"Turn On UCD9248 @53 pin #32",而GPIO配置32脚为SEQ-1,这两者如何取得对应关系?
2.rail 2,3在GUI上分别描述为"Turn On 依赖于Rail 1,Rail4",但是在GPIO配置中,2/3轨并未配置GPI,也找不到和1/4轨的依赖信息.
3.rail4在GUI上描述为"Turn On 依赖于pin11",但是在GPIO配置中,pin11定义为SRE-1B,这不是应该为对1轨的配置么?怎么成了4轨的配置了?
4.GPIO Config中有些GPIO已经变灰色不能增删修改,在哪里可以改?
请帮忙解答,谢谢!