This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25895 缩短充电时间的方法?



HI,

现在充电电流为4.5A, 充电截止电流为256mA。 

现在要缩短充电时间的方法?

设置充电电流尽量接近5A, 增大充电截止电流。

除了这个还有其他方法? 

充电电流接近5A 会有其他副作用吗?

  • Hi

        如果短的充电时间,就只能选择更大电流的充电方案。

        同时你需要注意电池的规格。充电电流大,电池老化必然快一点。

  • 1.快充首先要电池能够支持高倍率充电,散热要做好,如果温度过高有可能导致charger进行热调整降低充电电流,同时高温下电池的充电电流也会受到限制。解决发热从方案角度可以考虑2个charger并联充电或者闪充等方案

    2.在1的基础上,调大ICHG电流,开启IR补偿或者缩短charger到电芯的阻抗,增大充电截止电流