This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
PMID是升压模式的输出电压,此时没有前端的USB或者adaptor供电,一般是升压输出5V,但是可以通过REG0A调整。
SYS电压会通过寄存器设置一个最低电压,此时有前端的USB或者adaptor供电, 转换处于降压模式,SYS与电池之间保持一个充电MOS的压降。当电池电压很低时,SYS电压保持最低。当电池电压随着充电,电压变高,SYS电压也会随之升高,两者之间仍然保持着一个充电MOS的压降。
因为升压和降压都是用同一个电感所在的电路,因此不能同时进行。