请教一下:在DCDC中电感感值越大,为什么在轻载时工作效率越高?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教一下:在DCDC中电感感值越大,为什么在轻载时工作效率越高?谢谢
Hi
具体那一个芯片?
一般电感感值是根据满载的时电流算出来的,以降压为例,电感纹波电流选为满载电流的0.3倍, Vin-Vo=L* ∆I/DT ∆I, 占空比D=Vin/Vo, 可以计算出感量L.
至于轻载效率,如果比较在意轻载效率,则需要选择具备PFM 模式的芯片。一般不在这个时候考虑电感的大小。
如果要整个计算电路的效率会非常麻烦,很多的芯片都是没法算的,很多时候还是需要参考datasheet的效率曲线来进行选型。
我是在高通的参考文档中发现有此描述,但是想不清楚原理。
在定频PWM模式下,提高电感可以减小纹波电流,更小的纹波电流等效更小的损耗。
你可以参考下面这篇文章。
http://www.ti.com/lit/an/slva390/slva390.pdf
你好,我想请问一下 TPS560200 我需要设计输出5V~6V的电压需要用的电感要多少的,有没有推荐的电感型号购买使用呢,初次玩DC-DC电源,在线坐等回复,谢谢!