Other Parts Discussed in Thread: LM3481
我参考AN-2094 LM3481 SEPIC Evaluation Board上面的原理图做了一个自己的LM3481的SEPIC电路,回来调试发现输出电压比较稳定,但是MOS和电感发热较严重,原理图如上图所示!
电感用的是国产定做的,Coiltronics的电感没有买到,同名端暂时不知道有没有反,如果反了会有什么结果?
DR引脚输出最高电平5V,频率500K,类似于三角波的波形,在回到低电平的时候是有震荡的。
请大牛帮忙解决下问题在哪?
谢谢