请问 LM27402 EN管教对电流是否有要求 对电压要求
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
EN脚内部是比较器控制逻辑,所以一般不关注其电流。但是对电压建议注意一下,1.24V以上为高,1V以下为低。 如果采用分压电阻,不建议将其设置在这附近,因为如果你的电源不是很稳定,包括EN信号不是很稳定,对于1~1.24V这么小的范围,可能会干扰到,导致其重启。
LM27402 EN管脚的限定电流我并没有在芯片手册上查到,有劳告知下,在进行上电时序时EN管脚除用RC电路之外,还有其他的方式么
你只要保证EN管脚的电压不要超过Vvdd即可。 一般来说EN上电时序可以通过外接的单片机控制,如果要纯硬件控制,那就在EN管脚上加RC即可