TI的员工好:
是这样的~ 目前我这边设计一个以BQ76930 EVM基础的电路,MCU是另外选择其他IC来控制,目前经过实际接10串CELL测试后有发现一些问题
1.在测试过充电保护(OVP)时充电MOSFET并没OFF进入保护状态,经查询发现是930透过I2C回传的CELL电压只有在IC睡眠再唤醒后才会更新CELL电压DATA
(此部分不确定是不是BQ76930在焊接上是否有受到热冲击损坏),想确定930是不是会定时在update各cell电压
2.设计电路经过几次测试后930与MCU的I2C偶尔会无法沟通(930与MCU上I2C的线路只有加一个3.3V PULL HIGH电阻),不知道线路上设计是否有问题~
以上两个问题想寻求解答!! 谢谢