用的Bq40z50-R1+EV2400+bq Studio
现在准备下一步 LearningCycle ,根据《Achieving The Successful Learning Cycle 》,和论坛帖子步骤如下:
A、确认已经设置好相关的参数以及进行校准和CHEM_ID选择,发送命令0x41复位,导出SENC文件备用
B、准备好一个放空的电芯(电压在3.0V-3.3V),静置5小时
C、连接板,发送0x0021命令使能IT算法,同时自动记录Log数据
D、按照正常充电过程将电池充饱,FC置位,然后静置2小时,再按照0.2C电流进行放电到截止电压,再静置5小时,确保update status的数值为0x06
E、导出DataFlash的gg文件,用记事本打开修改Update Status为0x02,Cycle Count为0
F、导入之前备份的senc文件,然后再写入修改后的gg文件
有如下几点疑问
1、看到论坛的帖子,都提到导出senc文件备用。senc文件,gg.csv文件各是什么?
bq Studio怎么导出senc文件?只找到导出 .gg.csv文件
2、复位 导出文件有先后顺序吗?
3、静置时需要保持连接着EV2400吗?
4、看到有的帖子提到复位后得到Golden Pack,这个怎么操作?
5、F步的作用是什么?