Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPS54202
使用TPS54202DDCR ,输入18V,输出1.2V给主芯片内核,发现纹波异常很大,约两百多mV。要求纹波在70mV以内。尝试换不同电感和输出滤波电容,无法改善。。。。。另外发现电感选越大,纹波反而越大,用2.2uH反而小些。这个是什么芯片本身缺陷吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
输出采用4~5个22uF 陶瓷电容并联.
输入也建议采用2个10uF并联。
其次就是要注意layout了。(可参考datasheet)
这个不是缺陷,EWM板有波形的,只是你的输出电压比较低,建议输出稍微大一点,多个并联也可以降低输出电容ESR.
Hi
加起来50uF, 将其中一个改为47uF陶瓷电容看看?
HI
将波形传上来看一下(需要确认是否是测试造成的,不应该有200mV这么大)
输出电流多大? 如果电流不到5个10uF应该可以的。
其次将电路图和layout也传上来看一下?
Hi
如果是空间不够,你或真需要换一些其他更简单的方案(封装小,输出电容不需要很大的方案)。
从图中看你的纹波并没有200mV啊, 轻载条件下的纹波是会变大的,这是因为Eco-mode(轻载高效)的原因,如果你不希望轻载下有大纹波,建议你用FCCM的芯片。
加大电感会适当减小一点轻载条件下输出纹波的。
我现在手里没有EVM,明天帮你找一块测一下。