Other Parts Discussed in Thread: TPS40193
你好,TPS40193原理图如上,正常应该会输出1.0V的电压,但是实际用万用表量的输出电压是1.17V,负载最大电流大概9A,烦请帮忙看下是什么原因?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS40193
你好,TPS40193原理图如上,正常应该会输出1.0V的电压,但是实际用万用表量的输出电压是1.17V,负载最大电流大概9A,烦请帮忙看下是什么原因?谢谢
建议你最好用示波器看一下输出电压以及SW波形。布局的时候注意将反馈电阻摆放在改进芯片FB管脚的附近
你好将28.7K电阻换成43K电阻后输出电压正常了,另外想问一下用万用表单独测量28.7K电阻阻值没问题,将该电阻焊接到电路板上后测量实际阻值为19.6K,请问这样是什么原因呢?谢谢
Hi
万用表测试不准确。
你需要用示波器确认输出电压波形是否稳定,不稳定是可能导致万用表读数偏高的。稳定再来确认相关精度上的问题。
在焊接上你那边有没有办法测试一下FB的阻抗,然后和正常芯片对比一下,有可能是芯片FB有些异常了。
好的一会用示波器看下波形,这边没有办法测试FB的阻抗值,请问正常情况下FB的阻抗值是多少?
在一块板子上用了两颗TPS40193芯片,分别实现12V转5V和12V转1V,其中5V的输出电压正常。1V的电压最开始输出为1.17V,按您之前的建议将反馈电阻改大后电压输出变为1V了,但是现在过了不久后电压又变为0.87V了反馈电阻的阻值也变小了,不知道是什么原因?