我想请问一下各位在计算CHEM-ID的过程中,应该如何输出log文件,我现在选用的是Battery Management Studio软件,手上有配套的评估板。
根据指导资料, 放电过程中要记录Voltage,Current,Temperature以及ElapsedTime,然后打包发给TI的一个网站。
但是,前三样我能在Battery Management Studio软件的Watch中找到,最后一个ElapsedTime是无论如何也找不到了,请问这是怎么回事呢?
就像我现在读出的log,它的时间戳并不是秒,而是现实时间,这样上传上去可以吗?
TimeStamp,Voltage,Current,Temperature
2017-10-23 02:08:27,14608,-301,23.3
2017-10-23 02:08:31,14608,-301,23.3
2017-10-23 02:08:35,14608,-301,23.3
2017-10-23 02:08:39,14616,-301,23.3
2017-10-23 02:08:43,14616,-301,23.3
2017-10-23 02:08:47,14616,-301,23.3
2017-10-23 02:08:51,14616,-301,23.2
2017-10-23 02:08:55,14616,-301,23.2
2017-10-23 02:08:59,14616,-301,23.2
2017-10-23 02:09:03,14608,-301,23.2
2017-10-23 02:09:07,14616,-301,23.3
2017-10-23 02:09:11,14608,-301,23.3