前面发了一个问题没有人回应, 可能主题错了,这里再发一下.
我使用Fusion Digital Power Designer V7.0.18时遇到些问题:
一.按TI给的文档SLUU490, GUI中找不到"Turn On Dependencies"按键,对应功能怎么设置?有相关文档么?
二.有些设计的XML文件在Fusion打开后设计输入和设计输出与现有Fusion使用说明文档无法对应,比如:
Xilinx KC705板官网给的UCD9248配置XML文件,3片UCD9248上电次序图和其GPIO Config对应不上,其中的地址54芯片配置是可以对上的,但地址52\53就都对应不上,我把地址53的XML传上来,请帮我看看:
1.rail 1在GUI 的Power Rails Tree上的描述为"Turn On UCD9248 @53 pin #32",而GPIO配置32脚为SEQ-1,这两者如何取得对应关系?
2.rail 2,3在GUI上分别描述为"Turn On 依赖于Rail 1,Rail4",但是在GPIO配置中,2/3轨并未配置GPI,也找不到和1/4轨的依赖信息.
3.rail4在GUI上描述为"Turn On 依赖于pin11",但是在GPIO配置中,pin11定义为SRE-1B,这不是应该为对1轨的配置么?怎么成了4轨的配置了?
4.GPIO Config中有些GPIO已经变灰色不能增删修改,在哪里可以改?
请帮忙解答,谢谢!