各位大神好:
目前使用BQ24610给一组4串2并8CELl的锂电池充电。电源输入为 稳压源输入 电压24V 最大电流5A,原理图如上图所示。
目前出现的情况如下:
在TS脚直接用10K电阻拉低的情况下。VBAT两端有16.7V的电压 电流有170MA,Q6Q7两个管子有点热,不过VBAT两端的电压是稳定的。
可是一旦接上电池,输入电流就会在0.1A~2.7A之间一直跳,跳了几次后,板子就冒烟,经过测试是Q1,Q5,Q6,Q7短路,目前定位不到什么原因导致该问题,请帮忙查一下,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大神好:
目前使用BQ24610给一组4串2并8CELl的锂电池充电。电源输入为 稳压源输入 电压24V 最大电流5A,原理图如上图所示。
目前出现的情况如下:
在TS脚直接用10K电阻拉低的情况下。VBAT两端有16.7V的电压 电流有170MA,Q6Q7两个管子有点热,不过VBAT两端的电压是稳定的。
可是一旦接上电池,输入电流就会在0.1A~2.7A之间一直跳,跳了几次后,板子就冒烟,经过测试是Q1,Q5,Q6,Q7短路,目前定位不到什么原因导致该问题,请帮忙查一下,谢谢!
Hi
建议你首先确认一下功率电感的饱和电流,建议选择大约1.3倍以上最大充电电流(如果是5A,至少大于6.5A)
然后通过电源供应器24V供电,注意设置一下电流限制。
充电不稳定,有可能和layout有关,包括电流sense.
你好:
今天早上我又调了下电路,出现问题入下:
对电池的充电,一直处于预充电状态,可以通过ISET2对预充电电流进行调整,可是一直无法进入快充模式。请问下我要查那一部分?谢谢!
BQ24610芯片已经跟换过了。谢谢!
1. R18用10ohm以下的电阻。
2. SYS是否有负载?如果有请去掉。
3. 用万用表测一下ACSET和ISET1的电压。
4. ACP-ACN的电压是多少?